This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2533:数据表错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2533

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716299/msp430g2533-datasheet-error

器件型号:MSP430G2533

请确认以下数据表错误。

我们发现 TI MSP430G2533 (28引脚封装)的文档不正确。 具体而言、两个计时器引脚标记错误:

引脚10:TA1.0实际上是 TA1.1

引脚11:TA1.1实际上是 TA0.1

 

在计时器上混合通道1和2通常不是一个主要问题、但在上面的两种情况下、通道0都涉及到该问题、这在某些功能(例如 PWM)方面存在局限性。 我们将这些引脚用于 PWM、必须确定并花费大量时间来验证这些差异。 可能还有其他错误记录的引脚、但我们限制了测试范围。

 

无论如何、这只是供参考的一个版本、也许 TI 可以更新他们的文档。

 

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430g2533.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您告知我们! 我将在内部验证这一点、并在验证整体引脚标签后立即进行必要的更改。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    很遗憾、我无法验证您上面报告的问题。
    您能否具体说明您已采取了哪些措施来测试此测试? 当将定时器通道0和1用于 PWM 时、可能很难查看、因为它们都相互影响。 请与我分享您是如何配置引脚和模块的、以便我们可以将此方案固定下来。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果需要、回复它将重新打开线程。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    客户确认有错误。 无需采取进一步措施。 感谢您对此进行深入研究。