This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:将 CC3120BOOST 与 MSP-EXP430F5529LP 连接

Guru**** 2003915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430F5529LP, CC3120, MSP430F5529, PGA460-Q1, CC3120BOOST, CC31XXEMUBOOST, PGA460, ENERGIA, CC3220SF-LAUNCHXL, BOOSTXL-PGA460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722141/msp-exp430f5529lp-to-connect-cc3120boost-with-msp-exp430f5529lp

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件: CC3120MSP430F5529PGA460-Q1CC3120BOOSTCC31XXEMUBOOSTPGA460ENERGIACC3220SF-LAUNCHXLBOOSTXL-PGA460

您好!

我已使用 PGA460-Q1 EVM 模块为 MSP-EXP430F5529LP 加电、并在 GUI (windows)中获得输出。 我想通过 CC3120Boost 无线获取 PGA460-Q1 EVM 的数据。 我已参考 CC3120 SimpleLinkTmWi-FiRegisteredBoosterPackTm插件模块和物联网解决方案,其中提到“可以在软件设计套件(SDK)中运行所有软件,并在 MSP430F5529 MCU 上进行开发”

1)。 我没有 CC31XXEMUBOOST 板、是否需要它才能对 CC3120BOOST 进行编程?

2)。 您能告诉我如何通过 CC3120和 MSP-EXP430F5529LP 连接和检索 PGA460的数据吗?  

谢谢、此致、

Alagappan Solayappan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面找到我的答案:
    1) 1) ENERGIA 的板标记为
    a) Launchpad:包含 MCU +编程接口
    b) Booster Pack:可堆叠在 LaunchPad 上并添加其他功能(例如电机驱动器、超声波...)
    您无需使用 CC31XXEMUBOOST 板对 CC3120BOOST 进行编程。 这用于调试 WiFi 信号。

    2) 2)此处的问题是、您的系统是如何看起来的? 如果您想使用 WiFi 信号、可以使用多种解决方案。
    a) CC3220SF-LAUNCHXL + BOOSTXL-PGA460:您可以将 PGA460直接连接到 CC3220 LP 并通过 WiFi 传输数据。 CC3220是具有 WiFi 功能的主 CPU。
    b) MSP-EXP430F5529LP + CC3120BOOST + BOOSTXL-PGA460:您可以使用 MSP430F5529作为主 CPU 从 BOOSTXL-PGA460读取数据并通过 CC3120 WiFi 发送数据。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

    感谢您的支持。

    我已使用 PGA460为 MSP430加电、并获得了结果。 我不知道如何使用 MSP430 MCU 开始使用 CC3120BOOST。

    我已经访问了在线提供的链接、但我几乎找不到仅适用于 CC3220和 CC3120+MSP432 LaunchPad 的培训视频。

    1)。 我希望有分步过程将 CC3120与 MSP430连接、因为我只有这两块板与 PGA460配合使用。

    2)。 我已连接下图、让我知道我是否已正确连接所有三个板

    - i).最下面是 MSP430 MCU

    - ii).Middle 一个是带有子卡的 PGA460

    -iii).top MOST 是 CC3120BOOST。

    谢谢、此致、

    Alagappan Solayappan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 CC3120BOOST 的详细说明、请参阅其用户指南 :http://www.ti.com/lit/swru457
    一个很好的起点是使用 ENERGIA、并从 Wifi 示例开始。
    1.将 CC3120BOOST 连接到 MSP-EXP430F5529LP
    2.对"WiFiWebServer"示例进行编程。

    熟悉之后、您可以将 PGA460-Q1附加在其之上、并将其集成到您的现有代码中。 很遗憾、我无法为您提供步骤说明、但请使用 http://www.energia.nu 上提供的大量示例。
    在这里、您可以找到 PGA460的 Energia 库: www.ti.com/.../slac741

    第二个问题。 从照片上看,它看起来不错,但我无法保证它。

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、  

    感谢 您的大力支持。
    请不要关闭该主题、让我再花两天时间尝试您的建议。 我正在处理多个项目。
    感谢您的耐心等待。
    谢谢、此致、
    Alagappan Solayappan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有其他问题、请单击"提出相关问题"或"提出新问题"上方的按钮。

    此致、
    Andre