请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5510 大家好、
我们在项目中使用 MSP430F5510IRGZR 微控制器。 我们在内部3.3V-LDO 操作方面面临着问题。 每当我们使用5V 电源为微控制器加电时、其内部 LDO 输出会降至2.8V 而不是3.3V。 我们已使用其内部 LDO 输出为微控制器的 AVCC 和 DVCC 引脚提供3.3V 电压。
我们从一侧采取的步骤是
1) 1)我们在 VCORE、VBUS 和 VCC 引脚上使用了相同值的电容器。
2) 2)我们已保证输入电源(+5V)不应存在任何变化。 即电源是恒定的。
请尽快为我们提供相关指导。
此致、
Dipesh