This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2333:需要有关低功耗模式的技术信息

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722029/msp430g2333-need-technical-information-on-low-power-modes

器件型号:MSP430G2333

大家好、

我需要有关各种低功耗模式的详细信息。 完整列表列出了在这些功率模式下运行和不运行的功能。  

此致

安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Safir、

    请参阅器件数据表的第6.3节、其中列出了在每个低功耗模式(LPM)下禁用的时钟。 由于每个模块可由不同的时钟驱动、因此没有列出在这些模式下运行的功能或模块。 您可以将此列表与器件系列的用户指南一起使用、以确定可以在每个 LPM 中使用哪些模块以及可以使用哪些时钟来驱动这些模块。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我想知道可以使用 ACLK 执行的操作。 例如 WDT、欠压、计时器、ADC 等 此外、LPM3使用 ACLK 并消耗0.7uA 的典型电流。 如果我们在 LPM3中使用计时器和 ADC、该电流是否会增加? 还建议在控制器中使用中断引脚将控制器从 LPM3唤醒至激活模式。

    此致

    安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Safir、

    如 Nathan 所述、请查看用户指南(www.ti.com/lit/slau144)以检查哪个外设可以使用哪个时钟。

    WDT = SMCLK、ACLK
    欠压=无需时钟、取决于电压
    定时器= ACLK、SMCLK、外部时钟
    ADC = MCLK、SMCLK、ACLK

    如果您使用计时器、则 LPM3中的电流消耗会略有增加、因为数字逻辑正在计时。 如果您使用 ADC、则会随着转换逻辑计时而增加更多。 请参阅表5.29 ADC10的额定电流为 I (ADC10)~600uA。

    此致、
    Andre