主题中讨论的其他器件:MSP430WARE、 MSP-EXP430FR2433、
工具/软件:Code Composer Studio
连接调试探针时、TI 示例 msp430fr243x_lpm4_5_01.c 似乎无法正常工作。
尽管文档 SLAA424似乎说您可以使用调试探针来调试 LMP4.5。
在 CCS 中重现:
-选中"Project>Properties>Debug>MSP43x Options>Enable Ultra Low Power debug"复选框
-更改示例如下所示
-选择"CCS Debug"图标将 GUI 更改为调试视图
-选择"Debug"图标以刻录到目标并启动调试器
-选择菜单项“运行”>“自由运行”
- Launchpad 上的按钮 S1
-希望 LED1开始闪烁(但没有闪烁)。
但是、如果您断开除3V3和 GND 之外的所有跳线与 J101的连接(将目标与 FET 隔离)、并重新为电路板供电、则该示例有效(按下按钮会导致 LED 闪烁)。
上下文:
msp430ware_3_80_04_05中的示例
编译器 CCS Desktop 8.1.0.00011
开发套件 LaunchPad MSP-EXP430FR2433
平台 Ubuntu 16.04
该示例需要两个更改:
1) 1) Launchpad 的 P2.3上有一个按钮、而不是 P1.3
2) 2)开箱即用的 Launchpad 已断开 XTAL (例如、与 XTAL 相关的代码)。