This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736A:MSP430F6736A

Guru**** 2927100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722939/compiler-msp430f6736a-msp430f6736a

器件型号:MSP430F6736A

工具/软件:TI C/C++编译器

主席先生,

我想将我的 P2.6和 P2.7映射为 UART,

相关代码位于下面,

PMAPKEYID = 0x2D52;

PMAPCTL |= PMAPRECFG;

P2MAP7 = PM_UCA0RXD;
 P2MAP6 = PM_UCA0TXD;

PMAPKEYID=0;

我的端口映射代码无法正常工作  

我没有获得 UART 中断  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发布所有代码。 我想该选择位缺失。 我正在进行的 UART/I2C 映射...

    #if defined (I2C1)|| Defined (I2C2)|| Defined (UART1)|| Defined (UART2)
    mov.w #02D52h、&PMAPPWD;Enable Write-access to modify port mapmov.w
    #PMAPRECFG、&PPCTL;Allow reconfiguration during runtime
    #endif #endif #PMAPPif_UART1.mb
    
    
    
    #PM4、#UART1.mv #UART1.mb
    
    
    
    #PM4、#UPM4。
    
    
    
    
    &P4OMAP4
    mov.b #PM_UCA0TXD、&P4MAP5
    #endif
    
    #ifdef UART2
    mov.b #PM_UCA1RXD、&P4MAP6
    mov.b #PM_UCA1TXD、&P4MAP7
    #endif
    
    defined (I2C1)| UART2|UART2|UART2MOV|
    (
    
    
    如果已定义)|(UART2|UART2|UART2|UART2|UART2MOV|(UART2|UART2|UART1|UART2|UART1|UART1|UART2MOV|)|(如果已定义)|(已定义)|)#MOV|(已定义)|)|端口#MOV1M0|(已定义)|(已定义)| UART2MOV1M1M0|(已定义)|)|
    
    
    
    
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    这是我正在使用的映射的整个代码,

    PMAPKEYID = 0x2D52;

    PMAPCTL |= PMAPRECFG;

    P2MAP7 = PM_UCA0RXD;
    P2MAP6 = PM_UCA0TXD;

    PMAPKEYID=0;


    P2SEL |=(BIT6+BIT7);
    P2DIR &=~ BIT7;
    P2DIR |= BIT6;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Satish、

    通常、您的 PMAP 设置看起来是正确的、但由于这是 UART、因此 PxDIR 位无关。 我想说、这可能更多地涉及 UART 设置方面的内容。 我建议查看以下应用手册以获得有关调试 UART 的帮助。

    http://www.ti.com/lit/slaa734