This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2252:PMP8740 -嵌入式软件。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, MSP430F2252, IAR-KICKSTART

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721925/msp430f2252-pmp8740---embedded-software

器件型号:MSP430F2252
主题中讨论的其他器件:PMP8740IAR-KICKSTART

尊敬的 Roberto:

我自己是 Vijay Shinde、在 Pune 的 Ador Digatron Pvt Ltd 担任嵌入式固件工程师。 我正在从事 PMP8740 (2kW 并行电源模块)项目...与 Anjana 夫人(我的同事、向您询问与 PMP8740相关的问题)相关的软件。 一些与软件相关的问题...

1) PM8740 -项目中使用的 MSP430F2252TDA 控制器。 请将此与控制器相关的特定软件 IDE 发送给我、用于编辑、编译和编程。

2)以及 Tell Me 用于 PMP8740 - MSP430F2252TDA 的十六进制编程工具(2线制 JTAG 接口(14引脚板载连接器)。   

谢谢、此致、

Vijay Shinde

邮件 ID - engg6@adordigatron.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我们论坛中的支持会根据器件进行分组、这就是我回复您而不是 Roberto 的原因。 我正在与 MSP430小组合作、因此您的问题首先要问我。

    1) 1)我们支持 Code Composer Studio (CCS)和 IAR 作为 MSP430F2252的 IDE。 您可以在 产品工具文件夹中找到所有相关软件以及代码示例。 这也适用于2)。

    2) 2)除上述内容外、还请查看以下文档:

    MSP430闪存器件引导加载程序

    使用 JTAG 接口对 MSP430进行编程

    如果您有后续问题、请告诉我。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britta:

    感谢您提供信息。 您能否为 Code Composer Studio 和 IAR-KICKSTART 软件许可证版本发送报价?  

    或将此数据发送给特定人员。 我的邮件 ID:engg6@adordigatron.com

    您能否为 PMP8740的十六进制编程工具(2线制 JTAG 接口)发送特定链接:MSP430F2250 UC?

    对于十六进制文件编程、我可以使用相同的 IDE 还是不同的软件?

    我可以将" MSP MCU 编程器和调试器"用于 PMP8740项目吗?

    请在印度发送购买详细信息。

    再次感谢您提供信息。 祝你度过美好的一天!!!

    谢谢、此致、

    Vijay Shinde、

    邮件 ID:engg6@adordigatron.com

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    CCS 是免费的、遗憾的是我没有 IAR-KICKSTART 软件许可证的相关信息。

    您可以访问 MSP430F2252产品文件夹网页 、在该网页上您可以找到所有与编程和调试相关的信息、以及我们为您提供或建议使用的工具。

    请告诉我、如果您在浏览网页上的文档和表格时找不到任何问题得到解答。 工具和软件选项卡将是您要查找的选项卡。  

    请注意、此论坛仅面向技术支持、如需购买请求、请通过 TI.com 或您的首选分销商。

    祝你度过美好的一天、如果你需要其他东西、请告诉我。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    您是否有机会查看指定的文档?
    如果需要我的帮助、请告诉我。 由于不活动、我正在关闭此主题、但如果有未决问题回复帖子、则该主题将重新打开。

    如果您需要其他任何东西、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Britta:

    感谢您提供信息。 我在2kW 可并行电源模块(Roberto Scibilia)...it 的设计审阅中看到了固件流程图、非常简短。  

    您能否提供此2kW 鼠标的详细流程图? 为了更好地理解和更改我们的要求...一些内部命名、

    编码的指示和流程不清晰、请参阅...因此请提供详细的软件流程图和其他软件相关信息(如果有)...

    谢谢、此致、

    Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    我想您参考的是2-kW 并行电源模块设计评审中的图32:固件流程图

    此流程图展示了微控制器的功能和实现。 遗憾的是、我无法为您提供更详细的信息。

    这里唯一的建议是从非常基本的概念开始应用、并逐步向其添加更多功能。 因此、可以将给定的流程图用作基础、然后进一步调整流程图。

    我希望这已经有助于您开始使用。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题到目前为止已得到解答、您可以继续处理您的应用。
    我将继续并关闭该线程。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brita

    感谢您提供信息。 如果稍后有任何技术问题、我将向您提出询问。

    谢谢、此致、

    Vijay