This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] MSP-EM-DESIGN-CENTER:推出适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)和软件库!

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2021, MSP430I2031, MSP430I2041, MSP430F6736, MSP430F6736A, MSP430F6779, MSP430F67791, MSP430F6779A, MSP430F67791A, EVM430-I2040S, EVM430-F6736, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681961/faq-msp-em-design-center-announcing-the-new-energy-measurement-design-center-emdc-and-software-library-for-msp430-mcus

器件型号:MSP-EM-DESIGN-CENTER
主题中讨论的其他器件:MSP430I2021MSP430I2031MSP430I2041MSP430F6736MSP430F6736AMSP430F6779MSP430F67791MSP430F6779AMSP430F67791AEVM430-I2040SEVM430-F6736EVM430-F6779

大家好、

我们很高兴地通知您、新 的电能测量设计中心(EMDC)和软件库 现已在 TI.com 上推出! 我们收到了有关传统能源库以及许多 CCS 支持请求的重要反馈。 新 EMDC 应该更易于使用、并且还具有 CCS 支持! 有关重要链接、请参阅下面的"入门"部分。

视频

说明

此快速开发工具使用 TI MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器(MCU)实现电能测量、并包含图形用户界面(GUI)、文档、软件库和示例、可在各种电源监控和电能测量应用中简化开发并加快设计、 包括智能电网和楼宇自动化。 使用设计中心、您无需编写任何代码即可配置、校准和查看结果。

您可以在五分钟内完成设计设置:

  • 将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。
  • 根据您的系统配置配置每个传感器和 MCU。
  • GUI 将在生成源代码之前检查错误。
  • 将代码导入 IDE 并对 MCU 进行编程。
  • 使用 GUI 轻松校准 MCU 并查看结果。

功能

  • 支持的测量:
    • 电压和电流(RMS 和峰值)
    • 功率和能量(有功、无功和视在)
    • 功率因数
    • 频率

  • 支持的电流传感器:
    • 分流器
    • 电流互感器(CT)
  • 查看支持的系统配置的估计 CPU 带宽(仅限库)
  • 为 Code Composer StudioTmIDE 生成源代码项目
  • 通过 USB HID 通信桥实现实时目标通信、具有以下特性:
    • 单点校准
      • 增益
      • 相位

    • 实时结果
  • 适用于:
    • 装有 Java 版本1.7+的 Windows 7+操作系统
    • Apple OS X 10.10.1+、Java 版本1.7+
    • 装有 Java 版本1.7+的 Linux OS

支持的器件

  • MSP430i2021
  • MSP430i2031
  • MSP430i2041
  • MSP430F6736
  • MSP430F6736A
  • MSP430F6779
  • MSP430F67791
  • MSP430F6779A
  • MSP430F67791A

支持的 EVM

  • EVM430-i2040S
  • EVM430-F6736
  • EVM430-F6779

入门

如果您有任何疑问、请在新帖子中提问。 谢谢你。

此致、

James

MSP 客户应用