This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2618:如果 SMCLK 源发生故障、SMCLK 是否会自动回退到另一个时钟源?

Guru**** 2535420 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2618, MSP430F5359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720803/msp430f2618-if-the-smclk-source-fails-does-smclk-automatically-fall-back-to-another-clock-source

器件型号:MSP430F2618
主题中讨论的其他器件: MSP430F5359

人员:

我们的设计目前使用两个 MSP430F2618微处理器。 在 标题为"MSP430x2xx 系列用户指南"的 TI SLAU144J 文档(2004年12月–2013年7月修订)中的第5.2.7节"基本时钟模块+失效防护操作"中、记录了 MCLK 源故障(例如、XT2作为振荡器或外部时钟输入) 将导致芯片自动"回退"到不同的源(例如 DCO):

因此、我们将讨论 MCLK 故障。 但同样的行为是否适用于 SMCLK?

顺便说一下、我们的设计正在迁移到 MSP430F5359。 对于该芯片、其用户指南中的类似部分明确指出、是的、SMCLK "倒退":

那么、MSP430F2618是否也以这种方式运行? (我们的实验似乎表明确实如此、但我们希望您为我们确认这一点、以便我们可以在源代码中记录这种行为。)

Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,

    感谢您提出这个问题。
    为了给您一个明确的答案、我需要了解本模块的内部设计、这可能需要我几天的时间。 我希望在本周结束之前有一个明确的发言,因此请在那之前与我保持联系。
    由于对不同器件系列的时钟模块进行了多次更改、我需要深入探究以确保如何为 MSP430F2618实现此功能。
    我希望这一时间范围能够为您提供帮助。

    感谢您的耐心和致以最诚挚的问候、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不列颠、大西洋、

    我检查了设计、SMCLK 的时钟开关结构不是 MCLK 的时钟开关结构、所以这里的规格是正确的。

    我们唯一拥有的功能是 SMCLK 或 ACLK 的 WDT 内部的自动时钟切换失效防护功能。 这意味着 WDT 由 ACLK 和 SMCLK 供源、而这些源由晶振供源。 振荡器故障将导致 WDT 的时钟切换。

    有人说、它已经过试用、您可以提供一些您如何评估它的详细信息。

    此致、
    Dietmar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪特马:

    >有人说,这是经过尝试和工作的,您可以提供一些您如何评价它的详细信息。

    我使用的是运行在 SMCLK 上的 Timer B、而 SMCLK 则通过不存在的 XT2振荡器或外部时钟信号运行。 但是、我将返回并检查沿途的所有位、以查看我已经按照我认为的方式对其进行了编程。

    我会回来报告、但可能需要几天的时间才能结束

    Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,

    您是否有时间检查代码中的设置?
    您能否详细说明您已经完成的测试、以便我们可以在内部检查这些测试?

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果需要共享更多信息、请随时通过回复重新打开。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布列塔:

     抱歉--我已经休假了!

    我会尽快报告!

    Atlant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atlanta,

    感谢您的告知! 同时、我将关闭此项目。
    只要时间允许、请随时报告。

    此致、
    Britta