主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PHONE、 CAPTIVATE-FR2633、 CAPTIVATE-BSWP、 BOOSTXL-CAPKEYPAD
您好!
我使用电流注入3V RMS 测试了 MSP CapTIvate MCU–手机演示板修订版 E。 我们使用了设计中心版本1_60_00_00生成的软件、该软件具有抗噪的启用标志。 活动模式扫描速率设置为40ms。
当我滑动 scrollWheelSensor 时、我们看到一些数字键盘传感器在4MHz 的应力测试频率下被激活。 为什么测试级下存在一些具有3V RMS 共模噪声的串扰?
我们计划将这些器件用于家用电器的 HMI 面板、并且需要一个稳定的系统、即使根据 IEC 61000-4-6传导抗噪3Vrms、也能进行电流注入。
我们可以做些什么来获得3V RMS 共模噪声的抗噪性能?
跳频的跳频步骤是什么? 跳频是否不起作用?
我们在德语地区需要一些支持。 TI 是否有一名德国工程师可以帮助我们 解决抗噪问题?
谢谢