This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2522:BOOSTXL-CAPKEYPAD 至 CAPTIVATE-PGMR 闪存生成的代码

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CAPKEYPAD, CAPTIVATE-PGMR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723820/ccs-msp430fr2522-boostxl-capkeypad-to-a-captivate-pgmr-flashing-generated-code

器件型号:MSP430FR2522
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CAPKEYPADCAPTIVATE-PGMR

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI 团队。   

将此 BOOSTXL-CAPKEYPAD 用于通过 USB 连接的 CAPTIVATE-PGMR 模块、以 评估 MSP430的电容式触控。

从设计中心、我使用 CapTIvateDesignCenterWorkspace\BOOSTXL-CAPKEYPAD 示例来生成 CCS 代码。

我可以编译、但无法闪存到 BOOSTXL-CAPKEYPAD。 我看到了这个屏幕。 是否需要任何配置?

 我可以在 CCS 中导入和构建代码。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    没问题。 分辨率非常简单。 我们会定期更新 IDE、包括 DLL 等 这有时需要对我们工具的调试硬件进行固件更新。 这里就是这种情况。 调试器的固件与 IDE 版本不匹配。
    请单击"更新"按钮、然后等待完成。 然后代码下载应自动开始。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 T 团队:  

    谢谢你。

    Rergards、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 TI 团队:

    后续生成代码。  orig 演示与我从设计中心生成的代码不同。  

    该演示具有从设计中心生成的 board.c、board.h 或 system.h 文件、但没有。  

    这是正常的吗?

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    我已将 J6/J7连接到 COM 端口而不是 HID、如所述

    software-dl.ti.com/.../ch_evm_boostxl_capkeypad.html

    使用 t o 观察 UART 数据的波特率是多少?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    我知道、从您的角度来看、这属于您同一项目的活动、但从论坛的角度来看、最好使用具有相应标题的单独主题帖。 这使得搜索可能存在相同问题的其他用户变得更容易。 因此、如果该线程的原始问题得到解决、请在将来打开一个新线程、并将原来的线程标记为已解决。 非常感谢。

    现在、让我们花点时间来看看您当前的问题。 board.c/.h 文件、是的、这是可以的。 这与示例工程的结构有关、将硬件相关函数存储在单独的源文件中、从而更轻松地适应其他硬件。

    就 UART 文档而言、在安装 CapTIvate 设计中心后、还会提供有关该技术的文档和所有相关主题、包括有关 Target-CDC 通信的详细说明。 您可以在 CDC 的 Installation 文件夹>> CapTIvateDesignCenter >> docs >> Users_guide >> html 中找到此内容、然后单击"index.html"将启动浏览器以显示内容。 在 FR2633 EVM 说明的一章中、您可以找到所有详细信息。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢你。  

    此致、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    假设不需要对此提供支持、我将关闭此主题。 如果情况并非如此、您可以重新打开或打开一个新问题、如果您的一方应该有新问题。

    此致
    Peter