This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:它是否可用作 MSP430FR5989的简易替代产品?

Guru**** 2797385 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, MSP430FR6047, MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/677748/msp430fr6047-can-it-be-used-as-a-drop-in-replacement-for-the-msp430fr5989

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989MSP430FR5994

能否将 MSP430FR6047用作 MSP430FR5989的直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    "直接替换"是什么意思? 这些器件不是引脚对引脚硬件兼容的、但它们确实共用许多外设(包括内核外设)、这使得它们非常具有软件兼容性。 例如、电源管理、时钟系统、存储器保护、串行通信、 和计时器是相同的(除其他项目外)。 模拟功能集存在一些差异;MSP430FR6047具有超声波感应解决方案、而 MSP430FR5989没有这种解决方案。 查看超声波和高性能感应 MCU 页面、获取比较器件的参数表(www.ti.com/.../overview.html)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Walter、

    是否有具有更多 FRAM 的5989的引脚对引脚替代产品?

    -Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马克

    很抱歉、这里的延迟-这个跳过了我的雷达。 我相信您现在已经发现、没有使用更高内存直接进行引脚对引脚替换。 最接近的器件系列是 MSP430FR5994 (256KB FRAM)、该器件采用相同的封装、但具有不同的引脚排列和稍微不同的外设集。

    Walter