This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDM-1004:MSP432 SDK 和 MSP432 SDK 蓝牙插件

Guru**** 2585455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683472/ccs-tidm-1004-msp432-sdk-and-msp432-sdk-bluetooth-plugin

器件型号:TIDM-1004

工具/软件:Code Composer Studio

你好。

我无法使用以下消息将“blelock_dev_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs”导入 CCS。

 

      错误:当前未安装产品'com.ti.SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_PLUGIN' v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。

 

我的环境是:

CCS v7.4.0

simplelink_msp432p4_sdk_2_10_00_14

simplelink_sdk_ble_plugin_1_40_00_42

 

您能告诉我如何导入?

我确认了其他相关主题,但我无法理解如何操作。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keirs、

    根据错误消息、CCS 认为您正在尝试从未安装的蓝牙插件导入示例。 这是因为插件的新版本已修改了 CCS 用于标识插件的插件名称。

    要解决此问题、请打开文件夹"./tidd85/msp432/development _projects"中的文件"blelock_dev_MSP_EXP432P401R_tirtos_ccs.projectspec"并进行以下修改:

    • 在  以 linkerCommandFile=开头的行之前添加 products="com.ti.SIMPLELINK_SDK_BLE_PLUG"
    • COM_TI_SIMPLELINK_MSP432_SDK_Bluetooth_INSTALL_DIR 替换 为 COM_TI_SIMPLELINK_SDK_BLE_PLUGIN_INSTALL_DIR

    完成上述更改后、您应该能够导入项目。 不过、我仍然会遇到构建错误。 以下修复程序允许我忽略 tirtos 错误。

    • 更换管路  
      
      

       使用  

      
      
    • 更换管路
      参考资料="tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_tidm1004_cs" 

       使用  

      参考资料="tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs" 

    我仍然在丢失源文件"ti/bsp/bsp_i2c.h"和"ti/bsp/sensor.h"上收到错误。 我正在尝试弄清楚解决方案是什么。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢你的答复。
    我可以导入项目。

    我面临的问题与您尝试的问题相同。
    我正在等待您的建议...

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    您是否对此主题有任何更新?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keirs、

    我对延迟回复表示歉意。 您是否仍在寻找此线程的支持?

    将此示例更新为最新的 BLE 插件版本需要做一些工作。

    最快的解决方案是使用 BLE 插件1.00.00.81版。

    我已附加了该版本、以防您无法访问此版本。

    希望这能正常工作!

    谢谢、

    SAI

    e2e.ti.com/.../simplelink_5F00_msp432_5F00_sdk_5F00_bluetooth_5F00_plugin_5F00_1_5F00_00_5F00_00_5F00_81.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢你的答复。

    我将使用您的文件进行检查。

    如果有任何问题、我会发布。

    此致、
    U-SK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为我认为它已经得到了解答。

    如果此操作不起作用、请单击此页面顶部的"提出相关问题"以启动新主题。

    谢谢、
    SAI