This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:设置网页

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/715844/msp432e401y-setting-up-webpage

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

我们是否有任何 MSP432E401Y 网页设置示例?

此致。

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    文件夹中当前有两个基于 lwIP 的示例:./examples/nortos/MSP_EXP432E401Y/lwip. 这些示例被称为"Ethnet_wi_lwip"和"Ethe-based_io_control"。

    我们正在努力在网络服务的基础上为 NDK 添加 HTTP 服务器。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您为我们提供一些示例。 我们如何修改加载的网页? 该文件在 CCS 中的什么位置? 是否有任何相关文档?

    此致、
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    我们目前未在 SDK 中提供网页源。 我将请求将网页文件(HTML、JavaScript 和 CSS)添加到 SDK 中的示例中。 我将尝试将其纳入即将发布的版本中。

    网页文件一旦可用、就可以进行修改。 然后、应按照本示例自述文件中的步骤生成"io_fsdata.h"文件。

    客户是否可以等到即将发布的版本(9月底)?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您的确认。 在自述文件中,我看到它显示“可在``FS’’’’目录中找到内部文件系统映像的源文件。” 此目录当前是否可用? 我假设这是您提到的网页文件所在的位置。 此目录中还有哪些其他文件?

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    是的、示例中缺少"FS"目录。 该目录将包含构建 Web 服务器所需的所有文件(HTML、JavaScript、CSS 和图像)。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    感谢您提供更多信息。 这是我们在下一个版本(大约一个月)中肯定能预料到的、还是只是考虑到的? 我们希望尽快实现这一目标。

    此致、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Akash、

    我们正在努力将这些文件添加到即将发布的版本中。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还期待 SDK 中包含 HTTP 服务器。 下一个版本是何时发布的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我不确定您在 SDK 的未来版本中需要什么。 根据我在上面的回答、我们正在努力:

    • 将 网页源添加到基于 lwIP 的示例。 由于 lwIP 已经支持后台 HTTP 服务器、但在示例中、我们目前不提供网页源。 计划在9月底之前发布这一版本。
    • 向 NDK 添加 HTTP 服务器支持。 发布日期仍未确定。

    谢谢、

    SAI

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我期待 MSP432E4的"HTTP 服务器支持 NDK"。 我有一个 TM4C129X_TI 开发板、它具有 NDK HTTP 支持、但似乎 TI 可能会将 Tiva 替换为 MSP432E4? 我们希望为将要支持更长时间的处理器进行开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!

    有关逐步淘汰 TM4C 器件的问题是另一个主题、与我们在本主题中讨论的内容无关。

    有多个帖子解决了这一问题、例如、请查看此帖子 :e2e.ti.com/.../663912

    如果您对此主题有更多疑问、请开始单独的主题。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哎呀。 很抱歉、该线程出错、但感谢您的链接。 我仍然期待 MSP432E4中提供更多的 Web 服务器 NDK 软件支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    我们正在努力将 HTTP 服务器组件添加到网络服务层、类似于我们目前拥有的 HTTP 客户端。

    很遗憾、我没有可以在这里发布的日期。 我只能说、即将发布的版本(9月底)中不会提供该版本。

    如果这将进入12月的释放阶段,我可能会在11月底有一个更好的想法。

    谢谢、
    SAI