This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF 固件更新问题、FET 出现故障、然后解决了?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MSP-FET, MSP430F1612, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723498/msp-fet430uif-msp-fet430uif-firmware-update-problems-fet-bricked-then-resolved

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: TUSBWINVCPUNIFLASHMSP-FETMSP430F1612TUSB3410MSP-Flasher

您好!

我遇到的问题与 Dave 在这里描述的问题相同:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/237389/831955

尝试恢复时、我可以安装 CDC USB 驱动程序并将命令行编程器连接到 MSP-FET430UIF、但它会返回接口通信错误

其他编程或恢复尝试都失败、并出现相同的错误。 只有反应是绿色电源 LED 亮起。

尝试安装具有较旧 IAR EW 版本的 V2 DLL 所需的 TUSBWINVCP_Win7-64 (umpusbvista) USB 驱动程序也会失败。

是否有任何建议或建议来解砖我的 MSP-FET430UIF?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地狱干杯

    我建议下载替代工具的最新版本、以查看它是否会经历 FET FW 升级过程。 尝试 CCS 或 Uniflash 的最新版本。 或者、您可以尝试使用 Elprotronic Lite FT-PRO 430的第三方软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    我尝试了 Uniflash 和 CCS、但两者都无法与 MSP-FET 通信。

    尽管我能够安装 CDC USB 驱动程序、但与 MSP-FET 的"实际"通信层似乎已损坏。

    或者、也无法安装 VCP USB 驱动程序(如果任何工具需要)。

    我有另一个编程器与我一起使用(FlashPro430)、但只借用了。 因此、如果我具有完整的 FW 映像、我将能够在 MPS-FET 内重新刷写 MSP430F1612。

    有人可以提供吗?

    另一方面、内部也有 TUSB3410器件、这是否也会在固件升级/降级过程中损坏?

    此致、

    斯坦卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、斯坦卡、

    在此收集一些信息、您在遇到问题之前使用此器件的 IDE 和版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    我使用的是 IAR EW v4.20.1和 FET ist MSP-FET430UIF V1.4a。

    随着即将推出的 Win7、必须使用 TUSBWINVCP_Win7-64封装驱动程序 v6.5.9017.0来更新 FET 的 USB 驱动程序。

    此致、

    斯坦卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stemaka、

    我与我们的工具团队交谈、我们认为我们知道这里发生了什么。 您正在使用的 IAR 版本非常旧、很可能只识别较旧的 MSP-FET430UIF 驱动程序(如 USB-VCP)和调试器固件。 最新的 MSP-Flaser 将您的 Fest 更新为 USB-CDC 接口、并将 FET FW 更新为最新版本。 这当然是旧版本的 IAR 的接口类型错误、并且最新的 FW 可能无法与旧版本的 IAR 配合使用。 现在、我们假设您尝试将 FET 降级到 V2驱动器、因为这允许 USB-VCP。 通过这样做、我们认为情况是您是一个 MSP-FET430UIF、它上面有最新的 VCP 驱动程序(TUSB 已编程)、但 F1612上没有 FW。 由于它采用 VCP 驱动程序、因此旧版 IAR 无法识别它。

    我们建议升级到最新的 IAR 和更新的 MSP-FET。 如果无法完成此操作、则建议您使用另一个编程器、将其专用于该版本的 IAR、并且不要尝试升级或使用其他编程器/IDE。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jace。

    >我们认为情况是您的 MSP-FET430UIF 上有最新的 VCP 驱动程序(通过 TUSB 编程)、但 F1612上没有 FW

    我也是这样认为的、因此我要为 F1612提供一个 FW 图像、我可以用第二个干扰器进行闪存。

    >然后、如果您有其他程序员、建议您将其专用于该版本的 IAR、而不要尝试升级或使用其他程序员/IDE。

    是的、我愿意、但没有"旧" FET 可供购买!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Uifv3Downgrader.txtHelloStemaka、

    随附的是 MSP-FET430UIF 上 F1612的固件映像、该映像可能对您有效、但我们在此不提供任何保证。 这应该是从 V3降级到 V2时下载的默认映像、但我不确定这是否适用于您当前的情况。 如果这确实适合您、那么如果您无法升级您的工具、我建议将此 FET 专门用于较旧版本的 IAR。 如果这不起作用、那么我只能重申上述有关升级您的工具链的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jace、

    我在最新的 IAR EW 试用版本中已找到此 FW 映像作为降级工具的一部分。

    实际上、该图像无法解决问题、因为它显然只是完整 F1612 FW 图像的一部分(V2和 V3中的部分不同)。

    但在降级过程中、FW 的其他部分似乎也会损坏。

    因此、我 需要 V2中的完整 FW 映像

    此致、

    斯坦卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stemaka、

    遗憾的是、这是我们唯一可以发布的图像。 很抱歉、我无法为您提供更多帮助。