This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2110:连接到目标时出错:器件未知

Guru**** 2590580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2110, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682143/msp430fr2110-error-connecting-to-the-target-unknown-device

器件型号:MSP430FR2110
主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133

您好!  

我正在尝试使用 MSP-FETFlash 仿真工具调试端口引脚切换程序至 MSP430FR2110。 首先、按照硬件工具中的建议、我使用4线连接将此控制器连接到 FET、FET 的引脚4上具有永久电源。我已经检查了两次 JTAG 连接。 但是、当我尝试使用 CCS V7调试新控制 器时、我遇到错误、指定"Error connecting to the target:unknown device"。 然后、我在每次检查 JTAG 连接之后尝试了各种组合

1) 1)我已经尝试在复位引脚10nF、47pF 和1nF 上使用各种电容器、固定电阻为47K 欧姆

2)使用外部电源和 FET 电源尝试使用为 MSP430FR 系列指定的2线调试(NC 到 FET 的测试引脚、该引脚为8无引脚)。

3)通过 FET (从第2个 NO 引脚)上电控制器进行了尝试

4) 4)更改计算器的 USB 端口

5) 在分线板上使用焊接控制器进行了试验、并在试验电路板上进行了测试

6) 6)尝试使用 MSP430FR4133 Launchpad 的仿真器(eZ-FET V1.2)调试我的控制器

7) 7)也在 CCS V6.2上尝试过  

8) 8)更新 CCS 和 FET

当我尝试 使用外部 FET 在 MSP430FR4133 Launch Pad 上使用2线连接时、它仅在 FET 功率模式下工作正常、而不是在外部功率模式下工作、 正如我在 launchpad 电路中看到的那样,它有47k 的1nF RST 引脚尝试在 MSP430FR2110上使用相同的值,它显示了相同的错误。 此外、MSP43FR4133在4线制模式下不工作。

我已经在 另一 个 MSP430FR4133自己设计的电路板上尝试过、它只能在2线模式和4线模式下使用 FET 电源工作一次、但当我第二次尝试时、它不工作显示相同的错误。

现在的条件是我无法 调试 MSP430FR2110和 MSP430FR4133 (我自己的板)。

请建议如何继续? 此外、我还会尝试从我的方面找出解决方案。

除了去耦电容外、我没有在 DVCC 和 DVSS 之间连接任何元件  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    根据原理图、您的复位按钮接线不正确。 来自编程连接器的 RST 信号应连接到上拉电阻器和电容器之间的节点、然后连接到 MSP 上的 RST 引脚。 此外、将开关的一侧连接到 RST、另一侧接地。 正如您现在所掌握的、RST 节点未连接到电阻器和电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis、  

    感谢您的回答。

    实际上、此原理图是正确的、但问题在于原理图中使用的符号。 在电路中、我使用了4引脚按钮 、其中1和2引脚在内部短接、3和4引脚在内部短接。 按下按钮时、所有引脚均已连接、断开时、1和2 与3和4引脚隔离。 对于2针按钮,您可以假设1针是(4针 按钮1和2短接在一起),2针是(4针连接器3和4短接在一起)。

    我的原理图中使用 的复位开关1和2引脚短接、因此将自动显示拉电阻器和电容器以及微控制器的 RST 引脚以及 JATG 连接器。  

    当按下按钮时、连接到接地端的 RST 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    好的、让我们重点了解一下采用 FR4133的 PCB (我认为这是您在上面展示的原理图)。 您能否测量 FR4133上的 VCC 电压?
    此外、您是否有可连接到 RST/TST 引脚的示波器或逻辑探头?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Dennis Lehman、

    我为来自 MSP FETFlash 仿真工具的 MSP430FR4133供电、并使用 DMM 检查了引脚电压是否为3.33V。 我还将共享 DSO 的 RST 引脚快照。 我将 DSO 置于单次触发模式并按下 CCS 的调试按钮 、此时会显示此波形、增益我将置于单次触发模式、然后按下 CCS 上的运行按钮(绿色箭头)、DSO 上不会出现任何内容。

    目前我的控制器(MSP430FR4133的 PCB)工作正常。我已经尝试了3-4次调试来控制其工作。 在 MSP430FR4133 PCB 遇到此问题之前、我 曾尝试过 Spy-Bi-Wire 模式一次、也曾尝试过4线 JTAG。 但它会给 JTAG 调试带来问题。 但在2-3小时后、它的工作就开始了。 在这之后。 在搜索和读取时发布了一些信息、说明 Spy-Bi-Wire 会使内部晶振不稳定。 之后、我还没有尝试 过 Spy-Bi-Wire、只使用4引脚 JTAG 与 MSP FET 及其工作。

    我已使用 MSP430FR2110检查电源和 RST 的相同建议 、其显示的是从 MSP FET 到 MSP430FR2110的3.33V 电压、并且连接了 RST 引脚波形。 但它仍然无法正常工作、从而产生相同的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    您能否为我提供一个链接、让我了解有关线控和不稳定内部晶振的信息?
    听起来好像您的电路现在在4线制 JTAG 上工作、这是正确的吗? 如果是、您在设置或接线中更改了什么以使其立即工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    是的、MSP430FR4133电路板仅使用4线制 JTAG 工作(电路板使用4线制 JTAG 工作后、我没有尝试过 Spy by Wire 模式)。 我 在电路中的任何事情都没有改变、唯一的问题是、在这个问题发生2小时后、我已经断电、然后尝试使用 JTAG。

    但现在的条件是 MSP430FR4133在4线制 JTAG 模式下工作正常、MSP430FR2110仍然无法继续工作。

     上述回复中的第2幅图像是 MSP430FR2110的 RST 输入。 它在调试时仍会产生错误。

     很抱歉、我找到了该文档、其中阅读 了有关线控和不稳定晶体的内容。 我将在得到它时粘贴它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    好的、回头看您提供的照片、如果第一张图片是 FR4133、第二张图片是 FR2110、那么如果您比较这两张图片、FR2110 RST 引脚上的 RST 节点(接线)似乎有问题。 您是否确定布局正确、并且除了连接到 RST 引脚的上拉电阻器 CAN 电容器外、您没有任何其他器件或元件? 该信号应在0v 和3.3V 之间摆动、显然不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis Lehman:

    阅读完您的回复后、我再次检查了电路板的硼布局、并更正了 ITF。

    但在电路板上仍然不信任我正在做的是封包板(仅包含控制器)和试验电路板。 遵循连接

    JATG 引脚配置        FR2110配置

    TDO (1)            TDO (11)

    TDI (3)             TDI (12)

    TMS (5)           TM (13)

    TCK (7)           TCK (14)

    GND (9)           DVSS (6)

    RST (11)           RST (4)

    测试(8)           测试(3)
    VCC_Tool (2)       DVCC (5)

    相对于 DVSS、DVCC 有2个1uF (电解质)和0.1uF (陶瓷)的并联电容器

    上拉电阻为47k 欧姆(一个端子到3.3V、另一个端到 RST 引脚)、连接到1nF 电容器(一个端子到 RST 引脚、另一个端到 GNG)(电阻器和电容器之间的公共点短接到 JATG 和 FR2110的 RST (JTAG RST-> res-cap 的公共节点->FR2110 RST))

    使用此配置、我在波形中显示的 RST 引脚的最后一次切换后调试控制器、CCS 屏幕上会出现弹出窗口、显示连接到目标时出错:窗口上的未知器件按摩

    我曾尝试过通过更改电源设置而不是通过 MSP 闪存工具供电来进行相同的配置。我有电源设备和来自外部电源的 MSP 闪存工具(位于引脚4)。 在总体测试中、功率是恒定的3.3VDC (来自 MSP 闪存工具(3.33V)

    我要附上 DSO 上出现的设置和 RST 引脚波形的图像



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    我不会使用4线制 JTAG 连接。 线控 Spy 也将起作用、并且不会使其他 IO 引脚吃饱。
    从 MSPFET 上拔下扁平带状电缆、并将电路板上的电线直接连接到 MSPFET。 这会缩短信号路径并减少任何寄生电容。

    MSPFET 引脚1至 FR2110 RST/SBWTDIO
    MSPFET 引脚7至 FR2110 TCK/SBWTCK
    MSPFET 引脚2至 FR2110 VCC
    MSPFET 引脚9至 FR2110 GND

    这在工作台上对我来说很有用。
    如果仍然无法正常工作、则表明设备损坏或您的接线仍然有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。