主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133
您好!
我正在尝试使用 MSP-FETFlash 仿真工具调试端口引脚切换程序至 MSP430FR2110。 首先、按照硬件工具中的建议、我使用4线连接将此控制器连接到 FET、FET 的引脚4上具有永久电源。我已经检查了两次 JTAG 连接。 但是、当我尝试使用 CCS V7调试新控制 器时、我遇到错误、指定"Error connecting to the target:unknown device"。 然后、我在每次检查 JTAG 连接之后尝试了各种组合
1) 1)我已经尝试在复位引脚10nF、47pF 和1nF 上使用各种电容器、固定电阻为47K 欧姆
2)使用外部电源和 FET 电源尝试使用为 MSP430FR 系列指定的2线调试(NC 到 FET 的测试引脚、该引脚为8无引脚)。
3)通过 FET (从第2个 NO 引脚)上电控制器进行了尝试
4) 4)更改计算器的 USB 端口
5) 在分线板上使用焊接控制器进行了试验、并在试验电路板上进行了测试
6) 6)尝试使用 MSP430FR4133 Launchpad 的仿真器(eZ-FET V1.2)调试我的控制器
7) 7)也在 CCS V6.2上尝试过
8) 8)更新 CCS 和 FET
当我尝试 使用外部 FET 在 MSP430FR4133 Launch Pad 上使用2线连接时、它仅在 FET 功率模式下工作正常、而不是在外部功率模式下工作、 正如我在 launchpad 电路中看到的那样,它有47k 的1nF RST 引脚尝试在 MSP430FR2110上使用相同的值,它显示了相同的错误。 此外、MSP43FR4133在4线制模式下不工作。
我已经在 另一 个 MSP430FR4133自己设计的电路板上尝试过、它只能在2线模式和4线模式下使用 FET 电源工作一次、但当我第二次尝试时、它不工作显示相同的错误。
现在的条件是我无法 调试 MSP430FR2110和 MSP430FR4133 (我自己的板)。
请建议如何继续? 此外、我还会尝试从我的方面找出解决方案。
除了去耦电容外、我没有在 DVCC 和 DVSS 之间连接任何元件