This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5739:无线通信

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5739

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681728/msp430fr5739-wireless-communication

器件型号:MSP430FR5739
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

如何使用 NRF24L01 (MSP430FR5739板之间)创建无线通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunarathne、

    我们没有关于如何将 MSP430连接到 NRF24L01无线电的具体文档。

    不过、似乎还有几 个其他线程 讨论 NRF24L01并连接到各种 MSP MCU。  我建议您阅读这些主题、了解您可能遇到的挑战以及如何让对讲机工作的建议。

    您将需要知道如何在 MSP430FR5739上使用 UART。  您是否熟悉此 MCU?

    您是否有自己的 MSP430FR5739 PCB 布局、或者您是否计划使用 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有2个 LaunchPad (MSP430FR5739)。  

    我已经完成了一些小项目、但无线通信有点困难。 我尝试过一些演示代码、但无法正常工作。 实际上、我找不到  适用于 MSP430FR57xx 系列的库(SPI、FR24)。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gunarathne、

    对于这些库、您可以 在此处下载 MSP430Ware

    在这里、您可以找到适用于 MSP430FR57xx 系列器件的简单寄存器级示例。  如果您更喜欢抽象一点并且不关心直接读取和写入外设寄存器、那么请查看此系列器件的 driverlib 示例。  它们是一种简单的高级调用、用于控制器件的任何外设。

    一旦你这么做、请告诉我你是否仍然有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gunarathne、

    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。