This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5342:需要控制器建议

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5342, MSP430F5340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723740/msp430f5342-controller-suggestion-required

器件型号:MSP430F5342
主题中讨论的其他器件: MSP430F5340

您好!

我有以下要求

存储器> 48KB (最大值)、RAM > 4KB (最大值)、UART -2、SPI -4、 具有中断的 GPIO - 8.

我还需要通过 UART 进行 BSL 编程。

此外、封装尺寸小于10mmx10mm 的 LQFP/VQFN/TSSOP。

我已将 MSP430F5342作为候选器件进行了入围。  

有人能建议一个具有上述功能并为开发人员提供更好支持的更好的控制器吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    根据您的要求、MSP430F5342是一个不错的选择。 我建议使用 MSP430F5340、它的价格比 MSP430F5342低。

    如果您在设计过程中需要帮助、请随时查看 TI Resource Explorer (http://dev.ti.com/tirex/) 、其中包含所有硬件和软件信息、并查看 e2e 论坛。

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的宝贵回答。