This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:MSP430FR4133和 MSP430F5132

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430F5132, TIDA-01353
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723153/msp430fr4133-msp430fr4133-and-msp430f5132

器件型号:MSP430FR4133
主题中讨论的其他器件: MSP430F5132TIDA-01353

您好!

我们使用 MSP430F5132来驱动 BLDC 电机、 使用 MSP430FR4133通过 IR 通信控制电机速度。 我们的计划是将上述两个微控制器整合到单个微解决方案中。

我们能否使用 MSP430FR4133驱动 BLDC 电机并运行红外遥控? 我们非常感谢您的紧急响应。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    MSP430F5132的功能是什么? 只需打开和关闭?或增加旋转方向?

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    您在 MSP430F5132上使用了哪些资源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    实际上我们使用的是 TI 的此设计( http://www.ti.com/tool/TIDA-01353)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomasz、

    实际上,我们使用的是 TI 的此设计( www.ti.com/.../TIDA-01353 ),其中 MSP430F5132用于控制 BLDC 电机速度。



    谢谢、

    Ron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    分析哪些资源需要一段时间、我是说计时器、PWM、clecks 等、 由 www.ti.com/.../TIDA-01353使用
    您的链接不会告诉我您使用的资源。
    我知道您的项目是商业项目、但是如果您不帮助我、我无法为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    Tomasz 是对的。 要评估该解决方案、您应该分析所需的资源、如所需的 PWM、计时器、ADC 或存储器数量。要查看 MSP430FR4133可以解决此问题。 如果是、您只需使用一个芯片即可控制电机。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TIDA-01353报告(TIDUCE0A)指出、其 F5132软件(a)以25MHz 运行(b)对电机 PWM 使用 TimerD (c)对 TEC 进行过流反馈。

    FR4133 (a)被限制为16MHz (b)没有 TimerD (c)没有 TEC。

    Timer D 提供极高(256MHz)分辨率的 PWM/捕获、TEC 直接向 PWM 发生器提供反馈。 它的设计明确考虑了电机控制、我怀疑这是本参考设计的主要推动因素。 据我所知、F51xx 系列中唯一一款具有 TimerD/TEC 的 MSP430。

    该报告说、它使用 InstaSPIN 技术、但我可以告诉您、InstaSPIN 库仅适用于 C2000、因此大概是本地编码的。 (我无法找到源代码。)

    我认为所有事情都是可能的、但这听起来像是一项重要的移植/重新实施任务、并且可能与原始任务不一样工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    很抱歉保持沉默。
    项目中的 TIME_D 和 TEC 使用情况仍是一个假设、因为您可以对原始项目示例进行一些更改。

    假设您没有更改原始架构、
    TEC 功能、用于将不同的 Timer_D 模块实例连接到彼此并将外部信号路由到计时器模块、
    可能是您的设计的关键。

    假设上述条件限制为 TIME_D 和 TEC:
    MSP430FR57xx、MSP430FR58xx、MSP430FR59xx 和 MSP430FR6xx 系列不支持 Timer_D 或 TEC。

    在您的情况下、我会考虑使用 C2000系列。
    我会尽力避免在 MSP430上使用 InstaSPIN。