This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432 Launchpad 至 BOOSTXL-EDUMKII LCD 接口的问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-EDUMKII, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682419/msp432p401r-issue-with-msp432-launchpad-to-boostxl-edumkii-lcd-interface

器件型号:MSP432P401R

您好!

MSP432 Launchpad 在 Energia IDE 上与 BOOSTXL-EDUMKII 上的 LCD 配合使用时遇到一些问题。

除了与 LCD 相关的示例之外、所有其他示例都正常工作、我只能在 LCD 上看到白屏。

硬件是可以的、因为我能够运行 MSP432 Simplelink 库中提供的 LCD 相关示例代码、但这需要 CCS。

想知道是否有人对 Energia LCD 示例产品有相同的问题、以及对错误的任何见解。

我使用的是 Energia 1.6.10E18和 Energia MSP432 EMT 红色板库、另一个 MSP432板 LIB 无法处理示例项目。

已尝试 LCD_Joystick、LCD_LifeGame 和 LCD_SCREEN_TEST 项目。

欣赏任何见解/建议。

此致

OHL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、用于 Energia/Arduino 的 LCD 驱动程序用于直接连接到 GPIO 引脚的 LCD。 在 Energia sketch 中、您是否使用6个左右的引脚编号初始化 LCD?

    如所附图像所示、BoosterPack 上的 LCD 通过 SPI 进行连接。 您必须使用 Energia 上的 SPI 与其进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您的建议。 我正在运行的 JoystickLCD 项目是 Energia Sketch 中 MSP432库安装随附的演示代码。 我简要介绍了初始化代码、它似乎具有 LCD 驱动程序的常规类声明以及与典型 Arduino sketch 相关联的.Begin()函数、因此我认为作者应该已经将 LCD 接口配置到 MSP432 Launchpad。

    我可以深入研究要研究的代码、但重点是这是 Energia 中 MSP432 Lib 安装包附带的默认演示代码、因此我希望它开包即用。 我在网站和本论坛(2015年日期)上看到了一些关于同一项目的相同白屏问题的疑问、因此我认为任何问题都可以解决。 这意味着我在尝试运行此演示代码时可能犯了一些愚蠢的错误。

    TI 的某个人能否就此发表评论?

    我在网上看到了使用其他 IDE (如 embedXcode+)的建议、但这意味着用户在购买此套件时将继续遇到硬件的演示代码无法开箱即用的问题。

    谢谢。

    此致
    OHL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OHL、
    我无法对安装包进行评论。 我建议您继续调查代码并在 Energia 空间(Energia.nu/.../)分享您的结果。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    如果我们选择此平台、可能会随 CCS 一起使用。 我正在查看 Energia、因为 Energia 库应该提供了一组现成的示例、以便快速了解可以执行的操作。 我不会直接从联机看到的注释中调试似乎与工具相关的问题、尤其是在 IDE 的 sketch 类型中。

    如果您的 Energia 联系人窗口可以给他们添加注释来解决该问题、那将会很好。 如果良好硬件的采用因现场无法正常运行的开箱即用演示代码而受到阻碍、则将是浪费。

    此致
    OHL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。 我将传递。

    此致、
    Chris