This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:无法获取用于初始化的 OOTB 示例...

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722775/msp432e401y-cannot-get-ootb-example-to-initialize

器件型号:MSP432E401Y

男士-我们有两块板;几天前刚刚购买、用于评估此平台...

其中一个接口开箱即可完美工作;连接到 Exosite、已添加到产品中。 一切都好。

第二个我无法连接-使用同一交换机端口连接到同一个面向世界的 IP 地址。 起初是获得502 (网关?) 误差。 多次软重置卡...

还从头开始重新构建 OOB 示例并重新安装。

甚至在代码中添加了 Rei Vilo 的建议、认为这将有助于重置。 运气差! :

为了从 EEPROM 中擦除旧的 PID、只需在 main_tirtos.c 中的 NVSInit()之后添加 EraseEEPROM () 

屏幕命令(即使在终止其进程后)不显示任何内容:

$屏幕/dev/cu.usbmodemME401021 115200–L 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LouEEE:

    您的网络是否有代理?

    您能否尝试同时连接两个板、并检查您是否仍然遇到不一致的行为?

    如果您执行相同的步骤、我希望在 Devices (设备)选项卡上看到2个 ID。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAI、

    非常感谢您的回答。 最后、我认为电路板没有任何问题。

    当我旅行时(通常是为了开发基于 TI 产品的演示!)、我们有时会遇到无法控制的设备(在本例中是开关)。 其中一个端口配置错误。

    因此、我们还没有机会同时连接这两个设备。 下一个步骤。

    Lou