This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F169:适用于极旧 MCU 的新型 MSP-FET

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723975/msp430f169-new-msp-fet-for-very-old-mcu

器件型号:MSP430F169
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP-FET430UIFMSP-Flaser

我想为非常旧的 MSP430F169 (超过10年)购买新的 MSP-FET。 我是否需要一些降级(噩梦)或它将按原样工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moti、

    我们最新的 MSP-FET 支持所有可编程 MSP430。

    有关我们的调试器及其支持的器件和功能的完整概述,请参阅 MSP 调试器用户指南(http://www.ti.com/lit/slau647 )中的表1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 MSP-FET430UIF、要使用它、我需要将应用程序与驱动程序配合使用、将固件与 DLL 配合使用(大约100次试验)、否则它不起作用。 与新的 MSP-FET 是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Moti、

    我不确定您遇到的问题、但如上文档所示、MSP-FET 和 MSP-FET430UIF 能够对所有可编程 MSP430和 CC430器件进行编程。

    根据 MSP-FET 上的 FW 和 IDE (CCS、IAR 等)或编程器软件(MSP-Flaser、Elprotronic FT-Lite Pro 430等)上的调试堆栈、可能会要求您"升级" MSP-FET 上的固件。 无论调试器上的 FW 是否更新、IDE/编程器都会要求您执行此操作。 这是因为 IDE/编程器只需简单检查调试器上的 FW 是否与已知的最新版本相同。 如果您知道 IDE 是最新的、并且您将调试器固件升级到该固件、则如果您使用的是其他 IDE 或较早版本、则在大多数情况下都可以安全地忽略升级请求。 在较新版本和较旧版本的 IDE 之间切换或从 CCS 中的最新版本切换时、相对于最新调试堆栈上可能还没有的 IAR、这种错误的固件升级请求最为明显。