This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:USCI47的权变措施

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723672/msp430fr2433-workaround-for-usci47

器件型号:MSP430FR2433

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

它们的勘误表 ESCI47

第8页、共页

http://www.ti.com/lit/er/slaz664l/slaz664l.pdf


 

因为默认情况下、主机必须设置 SPI 时钟引脚上拉才能在其电路板上启动、这在本例中满足 ESCI47的条件。

MSP430FR2433IRGE 用作 UCCKPH=1、UCCKPL=0的 SPI 从器件、并且由于主机 SPI 限制、它们必须使用此设置。

现在、他们希望根据 勘误表实施权变措施、但似乎只有第二 种方法可以使用、因为 FR2433和主机之间没有中断。

 

 

其理念是:

 

FR2433启动后、它们 将使用主机在 MSP430复位之前、期间和之后通过拉低 SPI 时钟再次复位 FR2433。

时序图如下:

 


 

 

您是否会帮助确认这是否可用作解决此 USCI47勘误表的权变措施、或者是否存在其他问题?

 

 

 

 

 

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将就此与团队进行讨论、并在稍后向您提供反馈。 此外、您能否在将 SPI 时钟拉至低电平之前默认将 MSP430 REST 引脚保持为低电平、从而不满足条件2 (SPI 时钟引脚不处于适当的空闲电平(UCCKPL = 0时为低电平、UCCKPL = 1时为高电平) 当 UCxxCTLW0寄存器中的 UCSWRST 位清零时。) 错误。

    此致
    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、

    遗憾的是、在客户的电路板上、FR2433 SPI 时钟上有一个上拉电阻器、默认情况下连接到主机、用作主机启动引脚。
    我们尝试移除 FR2433 SPI 时钟引脚上的上拉电阻器、但问题已解决。
    但是、在应用程序上、由于主机启动、不允许将其删除。
    也就是说、主机启动需要将 FR2433 SPI 时钟引脚上拉为高电平、FR2433启动/复位需要将 SPI 时钟引脚拉为低电平、这是一种冲突。
    这就是为什么我要求我们使用主机(在主机启动后)来拉低 SPI 时钟、然后复位 FR2433。


    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我已经与团队核实过、我们确认解决方案可以解决您的问题、只需确保在 MSP430 REST 期间没有 SPI CLK。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    感谢您的确认。

    只需再次澄清一下“只需确保在 MSP430 REST 期间没有 SPI CLK”的含义。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以看到这种意义的图片  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    感谢您的信息。

    韦恩