This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:需要帮助、适合 MSP430F5529的 WiFi + BLE 模块

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723474/msp430f5529-want-help-suitable-wifi-ble-module-for-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: AFE4400MSP430WARE

我们正在开发一些与医疗相关的产品,其中我们使用 MSP430F5529 MCU、用于 SpO2和心率检测的 AFE4400、LCD、1个基于 UART 的模块以及来自微芯片 ATWINC3400的 WiFi + BLE 模块。

但是、我们从 Microchip 获得了以下分辨率。

MCU MSP430F5529是一款非 cortex MCU。 如前所述、到目前为止、WINC3400的 BLE 库仅适用于 Cortex M0+、M4和 M7 MCU。
计划在下一个 MPLAB Harmony v2.07版本中添加 BLE 库源代码。 一旦可用、您就可以使用它为 MCU 进行端口连接。

主机器件应具有足够的闪存和 RAM 支脚。 通常,WINC3400 ASF WiFi 主机驱动程序最少需要
闪存:25.5kB
RAM 存储器:8.5kB

添加 BLE 库后、默认心率配置文件应用和 WiFi 将需要
闪存:44.5kB
RAM 存储器:12KB

我们可以看到 MSP430F5529具有128KB 闪存和8KB RAM。 在这种情况下、RAM 将不够。

*****

请就此帮助我们。 Microchip 的 WiFi + BLE 模块(即 ATWINC3400)不适用于 MSP430F5529?

通过 MSP430F5529、我们将连接 AFE4400、LCD (串行通信)、基于 UART 的模块和 ATWINC 3400。 那么、RAM 是不可靠的?

请帮助我们选择 WiFi + BLE 模块。。  (它应该是模块而不是 IC)