This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:使用 PT500电阻温度计测量温度

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723878/msp430f449-temperature-measurement-using-a-pt500-resistance-thermometer

器件型号:MSP430F449

您好!

有一个100%的工作温度变化方案、 但我不知道它是如何工作的。  如果有人知道 something.e2e.ti.com/.../PT500-en.pdf、请告诉我一些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HELO Sergei、

    您是否见过我们的参考设计门户? 我们有很多涉及 RTD 的 TI Designs /参考设计。 您可以参考这些设计、以更深入地了解如何实现您的目标。 我相信其中一些设计涉及 MSP430 (不一定是 MSP430F449),因为它们具有不同的容量。 您可能需要进一步搜索、以便对所需内容进行微调。 话虽如此、这些设计中的大多数都应该为您提供有关如何测量 RTD 的基础知识。

    www.ti.com/.../index.html

    此外、本 TI 参考设计还具有 RTC 和热电偶的丰富设计知识:
    www.ti.com/.../TIDA-00189