This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F:Jerry Lee

Guru**** 2536400 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720568/msp430-3p-bipom-mini-max51-f-jerry-lee

器件型号:MSP430-3P-BIPOM-MINI-MAX51-F

您是否有 MSP430相关参考设计、因为我们希望使用 MSP430 来开发触控笔领域设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    请注意、MINI-MAX/51-F 基于 MSC1211Y 微控制器。
    我们使用 MSP430F5529 (标记为您的线程的器件)提供不同的设计、您可以在产品文件夹页面的工具和软件下找到这些设计)。
    如果您正在寻找 MSP430F5529实施方案或 mini-MAX/51-F、请帮助我了解、以便我能为您提供进一步的帮助。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    请注意、由于不活动、我将关闭此线程。
    如果您的问题尚未得到解答、请回复。 对该主题的任何回复都将重新打开该主题以供进一步讨论。
    我很高兴能够在任何未结项目上提供进一步帮助。

    此致、
    Britta