This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:无 SVS/SVM 时的功率突降保护

Guru**** 2568745 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721904/msp430g2553-protection-against-power-dips-without-svs-svm

器件型号:MSP430G2553

MSP430G2553没有 SVS/SVM 模块。

如果出现电压骤降(不足以达到 BOR)、我们如何实现电压监控/管理功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    由于该器件集成了比较器、因此您可以使用该比较器来确定电压是否降至低于特定限值。
    其他外部电路也可以替代 SVS/SVM 模块。
    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    我假设您的问题已得到解答、因为我没有听到您的反馈。
    如果您需要进一步的帮助、请回复、因为我将关闭此主题。 然后回复将重新打开该主题帖。

    此致、
    Britta