This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:无法设置器件 VCC 错误

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721516/ccs-msp-fet-could-not-set-device-vcc-error

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6972

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS 7.0.0和 MSP-FET 序列号17xxxx 在定制板上调试 MSP430FR6972。

每当我启动调试会话时、都会出现无法设置器件 VCC 错误。 但是、如果我使用序列号为11xxxxxx 的 MSP-FET430UIF、我能够在同一电路板上进行完美调试。

CCS 中是否有需要更改的设置或需要安装的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您与我们联系。
    请分享您的定制板的供应方式。 此外、如何连接 MSP-FET、将其插入板载连接器还是通过天线连接?
    您可以尝试下载 CCS 的最新版本、看看这是否表明您的 MSP-FET 需要固件更新。 这是我以前见过的、可以解决您的问题。
    同时、让我调查其他可能的根本原因。

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该电路板由 MSP-FET 供电、并连接到电路板上的6引脚连接器。

    我还注意到、我可以使用 FET Pro430 Flasher 通过 MSP-FET 刷写电路板。 只是使用 CCS 进行调试不起作用。 我将尝试新的 CCS 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供详细信息。
    如果升级到最新的 CCS 版本会改变测试结果、请告诉我。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我假设您能够解决您的问题、因此我将关闭此主题。
    如果您的问题尚未得到解答、请回复。 对该主题的任何回复都将重新打开该主题以供进一步讨论。

    此致、
    Britta