This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:无需附加/外部组件即可监控电池电压

Guru**** 1866200 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720357/msp430f5308-monitoring-battery-voltage-without-addtional-external-components

器件型号:MSP430F5308

您好!

我正在使用 CR2032电池(大约3V)进行新设计、该电池使用具有 ADC 的 MSP430F5308 (以及更多)、我想了解硬件和固件方面的要求、以便检查电池电量是否低于2.5V (或更好的2.7V)

我从几篇文章中了解到、通过比较一些内部基准(2.5V 或1.5V)可以测量电池电平(VCC)、我的问题是:

1) 1)是否有一些参考代码可用于此目的?

2) 2)硬件是否需要考虑这一点? 或者这只是所有内部固件代码?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv、您好!

    感谢您的提问!

    1) 1)我们提供了可用于开始实施的示例。 您可能需要调整某些内容以满足您的应用需求、但这些内容是非常好的起点。

    您可以在 TI Resource Explorer 中在线 或 CCS 中找到这些示例、只需浏览器件并从多个 ADC 示例中选择一个即可。 有些示例展示了如何转换和模拟值以及如何将该值与内部基准进行比较。

    2) 2)您能否详细说明这一点? 当然、您需要将要正确测量的电压连接到 ADC 输入、并确保它处于 ADC 的输入范围内。 不过、我们提供的代码仅处理固件、并采用正确的连接(这些连接在代码中指示、即使您当然也可以使用不同的通道)。

    请告诉我、以防您需要任何其他信息。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Britta、

    感谢您的回答。

    这是  一款2V - 3.1V 范围内的纽扣电池器件、我的主要目的是了解电池何时变为低电压2.5V。

    因此、如果我正确理解第2部分中的答案、主机无法使用 VCC 电平的内部多路复用进行测量、我将需要将 VCC 连接到 ADC 输入。  

    这种感觉吗?

    此致、

    Yaniv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaniv、您好!

    根据 MSP430F5308的规格、它能够在通道11上测量 AVCC。 查找 VMID:

    我认为您的附加硬件不是必需的。

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    如果您确实只需要检测电源电压是否低于特定电平、则可以检查使用比较器输入是否可能不足以满足您的应用需求。
    如果您担心由于低 Vcc 而导致的复位,当然也可以使用集成的电压监控器和电压监控器。 您将在器件系列用户指南中找到详细信息。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaniv、您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此线程。
    如果您的问题尚未得到解答、请回复。 对该主题的任何回复都将重新打开该主题以供进一步讨论。
    此外、验证帮助您研究同一问题的其他用户受益的答案。 请标记相应帖子、以便其他人可以从中受益。

    谢谢、此致、
    Britta