您好!
我正在使用 CR2032电池(大约3V)进行新设计、该电池使用具有 ADC 的 MSP430F5308 (以及更多)、我想了解硬件和固件方面的要求、以便检查电池电量是否低于2.5V (或更好的2.7V)
我从几篇文章中了解到、通过比较一些内部基准(2.5V 或1.5V)可以测量电池电平(VCC)、我的问题是:
1) 1)是否有一些参考代码可用于此目的?
2) 2)硬件是否需要考虑这一点? 或者这只是所有内部固件代码?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在使用 CR2032电池(大约3V)进行新设计、该电池使用具有 ADC 的 MSP430F5308 (以及更多)、我想了解硬件和固件方面的要求、以便检查电池电量是否低于2.5V (或更好的2.7V)
我从几篇文章中了解到、通过比较一些内部基准(2.5V 或1.5V)可以测量电池电平(VCC)、我的问题是:
1) 1)是否有一些参考代码可用于此目的?
2) 2)硬件是否需要考虑这一点? 或者这只是所有内部固件代码?
谢谢
Yaniv、您好!
感谢您的提问!
1) 1)我们提供了可用于开始实施的示例。 您可能需要调整某些内容以满足您的应用需求、但这些内容是非常好的起点。
您可以在 TI Resource Explorer 中在线 或 CCS 中找到这些示例、只需浏览器件并从多个 ADC 示例中选择一个即可。 有些示例展示了如何转换和模拟值以及如何将该值与内部基准进行比较。
2) 2)您能否详细说明这一点? 当然、您需要将要正确测量的电压连接到 ADC 输入、并确保它处于 ADC 的输入范围内。 不过、我们提供的代码仅处理固件、并采用正确的连接(这些连接在代码中指示、即使您当然也可以使用不同的通道)。
请告诉我、以防您需要任何其他信息。
此致、
Britta