This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2232:信息存储器差异是否正常?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723658/msp430f2232-information-memory-difference-is-normal

器件型号:MSP430F2232

香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

客户从客户那里得到了故障部件。

在故障分析期间、客户读回闪存代码、并将 故障代码 与 另一个正常代码进行比较。

他们发现存储器存在差异:01000h~010FFh。

根据 F2232数据表(slas504g)的表12 (P18)、该存储器部分属于信息存储器。

由于用户除了  主应用程序外、没有修改(编程)闪存代码中的任何内容、他们不确定这是否正常。

根据我的理解、信息存储器中通常会有差异、因为 TI 已将一些校准参数存储在信息存储器中。

也就是说、即使用户不修改信息存储器中的任何内容、但信息存储器的内容在单元(F2232)之间略有不同、这是正常现象。

对吗?

我们要确认信息存储器的差异不应影响应用程序代码。

我们的理解是否正确?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    是的、这种理解是正确的。 请参阅数据表中同一页(第18页)上的"闪存存储器"部分。

    MSP430F2xx 器件(http://www.ti.com/lit/slau144)的表24.1 (第582页) 显示了将哪些校准数据存储在哪个地址。

     

    信息存储器的差异不应影响应用程序代码。 出厂编程的信息存储器只保存校准数据。

    此致、

    Andre