您好!
我测试了名为 USSSWLIB_TEMPLATE_example 的项目、我将 sequnceSelection 设置为'USS_measuring_capture_sequence_ch0'、并拍摄了波形的照片、
问题是、UPS 的 ToF 有时是78.3xx us、有时是79.3xx us、我在图片中没有发现明显的区别。
另一个原因是"点火值阈值检查"的功能、我尝试将其设置为50至200、UPS 的 ToF 仍为78.3xx 或79.3xx。
Redards、
布鲁斯·沃尔夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我测试了名为 USSSWLIB_TEMPLATE_example 的项目、我将 sequnceSelection 设置为'USS_measuring_capture_sequence_ch0'、并拍摄了波形的照片、
问题是、UPS 的 ToF 有时是78.3xx us、有时是79.3xx us、我在图片中没有发现明显的区别。
另一个原因是"点火值阈值检查"的功能、我尝试将其设置为50至200、UPS 的 ToF 仍为78.3xx 或79.3xx。
Redards、
布鲁斯·沃尔夫
Eddie、
我在 EVM 和电路板上测试名为'USSSWLIB_TEMPLICE_Examples'的项目、它们具有相同的问题。
信号太弱、MCU 内部的放大器不足以将其放大到合适的强度。因此、我必须添加 VGA 板 来放大微小信号、该板没有 通道开关电路、因此我只 能对 ch0进行测试。
我将演示 GUI 项目从 seque_ch0_ch1修改为 ch0、采样频率为3600、在上图中、您可以看到左侧的 GUI ADC 捕获、右侧的真实形状、GUI 无法获取 ToF。
这是采样频率为4000的 pictrue、此时、左侧是 ADC 捕获、右侧是 GUI 中的 ToF 显示。但您可以看到 数据有很大的摆动。
如果我使用未修改的 Gui_demo 项目、我可以使 ADC 捕获波形看起来正确、图片可以在我的上一篇文章中看到。此时、无法 获取 ToF 数据。
放大波形信噪比是否不够好?
或者我的配置在某个地方是错误的?