This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:共用基准的噪声

Guru**** 2929090 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723461/msp430i2041-noise-of-shared-reference

器件型号:MSP430I2041
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

您好!

MSP430中用于 SD24 ADC 的 REF 模块是否有可用的噪声数据? 我对1Hz 至10Hz 之间的频谱分量特别感兴趣。

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    此器件的所有规格均在数据表中。 有关基准模块、请参阅第5.7.6节;对于带有内部基准的 SD24、请参阅第5.7.7节。 我们没有超出这些规格的更多数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Jace。 看起来、基准模块没有被设计、特别是在最低噪声方面。 可能适用于电表的预期应用、这不是问题。 我必须连接一个外部基准、因为我想使用一个强调低频噪声的积分器来测量1Hz 至1Hz 的频率。 我还记得 MSP430F5528设计有同样的问题。

    在另一个主题中、我读了这个答案"在底线上、MSP 内部 ADC 不会与成本高于整个 MSP 的外部高精度 ADC 进行比较。 如果我需要高精度结果、那么我会选择专用的外部组件。 对于内部组件而言、14位(= 0.025%)是相当好的结果(即使名称更详细)。 尤其是当基准误差高得多时。"。 可能是我对它的期望过高。

    此致

    1月