This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:连接 SFP 光纤收发器

Guru**** 2768645 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716922/msp432e401y-connect-sfp-fiber-optic-transceiver

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: DP83822IF

您好!

我的应用要求使用具有 MSP432E401Y 的 SFP 光纤收发器(100BASE-FX)。 我能否将 SFP 直接连接到控制器(而不是1:1磁性变压器)、

或者、我是否必须使用 DP83822IF (或具有光纤支持的类似10/100以太网物理层收发器)?

此致、

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这可以通过电气方式实现、如以下文档中所示:

    www.ti.com/.../dp83822if.pdf
    www.ti.com/.../slla327.pdf

    但是、我会确认所有信号连接都兼容。 例如、在 DP83822基准中、需要在固件中实现 LED_1/GPIO1上的信号检测。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、Chris!

    我已按照上述文档将 SFP 模块连接到 MSP432E401PHY 引脚。

    另一个 SFP (相同类型- 100Base-FX)插入受管交换机的100/1000x SFP 插槽中。

    SFP 和它们之间的光纤电缆都是多模式的。

    我尝试从 SimpleLink SDK (Enet_IO 和 enet_lwip -均配置了静态 IP 地址)加载示例、开关上的"link" LED 亮起、但 MSP 侧的"link" LED 熄灭。

    我是否必须更改以太网控制器的 configuutn? 目前、我正在尝试使用这些示例中的默认配置、仅添加了"emac_config_100Mbps"标志。

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗拉迪米尔
    我的原始帖子出错。 内置 PHY 不提供-FX 支持、您需要具有光纤支持的外部 PHY。 这篇文章有助于阐明这一点。

    e2e.ti.com/.../2664049

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    您可以使用 dp83620sqe/nopb 获得光纤支持。 或者、如果您希望将所有这些串行电阻器保存到 MAC 中、而是使用带有集成电阻器的 dp83822if。

    对于 SFP 收发器、它取决于您选择的收发器。 可轻松将其中一个较旧的 FDDI 收发器连接到 dp83620sqe、例如 SFF AFBR-5903Z、所有线路上的130/80欧姆。

    我在 dp83822if 和 AFBR-5903Z 的 SD 极性方面遇到了一些问题。 需要额外的逆变器来转换逻辑电平。 并观察端接-它与 dp83620sqe 不同!

    通常、对于 SFP (可插拔)收发器的使用、请查看收发器数据表并验证 Rx/TX/SD 引脚逻辑系列和电平。

    但总的来说、这两个器例都适用于 MII 和 AFBR5903Z。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris 和 JG:

    感谢您的说明!

    我们目前正在使用 dp83822if 和 MSP432E411开发电路板、

    但最初我们认为 MSP432E401也支持 MII。

    让我们感到迷惑的是 msp432e401y.pdf 第95页上的图表-您可以在以太网部件中看到 MII。

    MSP432E411的 nFBGA 封装让我们有点心应图。

    如果 MSP432E401能够获得支持100Base-FX 的以太网 PHY、那将会非常棒。

    此致、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、数据表和技术用户手册中都没有 MII 引脚选项(到目前为止、至少尚未打开以供常规使用)。

    MSP432E401Y 器件仅专用于 RJ45以太网与内置 PHY (可能通过 MII 在内部连接)配合使用。

    我宁愿在 小型 FPGA 中将 Piccolo 与外部串行连接的仅100Base-FX MAC 搭配使用、以及 dp83822if。 当 MAC 启用了在坏 CRC 时丢弃时、这会增加接收延迟。

    此致

    JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您对未来器件的反馈和意见。 我将要求对数据表进行修订、以便在这一点上更加清晰。

    此致、
    Chris