请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 主题中讨论的其他器件:ISO1050
大家好、
即使我使用外部 CAN 收发器、CAN 发送和接收示例似乎也不起作用。
我还将 JP5和 JP4更改为使用具有 CAN 功能的 Rx、TX 端口。
您能否检查它是否正常工作?
收发器集我可以很好地与 C2000配合使用、但无法与 MSP432E4 Launchpad 配合使用。
我使用了所有 CAN_multimassage_~~~ CAN_singlemessage_~~~示例、 在所有情况 下、TX 端口都没有切换。
我 尝试了 ISO1050收发器 EVM 和 TCAN1042 EVM。
请告诉我应该怎么做。
此致、
TED