This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:载波频率为868.3Mhz 的占空比

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684949/cc430f5137-duty-cycle-for-carrier-frequency-of-868-3mhz

器件型号:CC430F5137

支持路径:/Product/Development 和故障排除/

您好!

我正在为我的 CC430F5137产品编写射频测试文档。 您能告诉我载波频率为868.3Mhz 的占空比吗? 以下是我的软件中的射频设置:  

//数据速率=175kBaud
//通道间距= 200kHz
//载波频率= 868.3mHz
//deviation =50kHz
//接收器通道滤波器带宽=464kHz
//xtal freq =26MHz

谢谢、

Derong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已通知同事下周观看。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    德龙

    占空比由器件运行的软件定义。 该器件完全能够实现100%占空比。

    此致、
    /TA