This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2553:MSP430G2553能否在3V 电源下以16MHz 频率运行。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684987/msp430g2553-does-msp430g2553-can-operate-at-16mhz-with-3v-supply

器件型号:MSP430G2553

大家好、我正在研究一个应用、其中我需要进行一些数学计算、因此需要在16MHz 上运行 MSP430。 在终端应用中、我希望降低功耗、因此希望在3V 电源上运行。 MSP430G2553能否在 3V 电源下以16MHz 频率运行?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    数据表中的建议运行条件表明、16MHz 时钟的最小电源电压应为3.3V。

    但在第页的其他表中 29和30、在3V 电源电压下、DCO 时钟显示为16MHz 时钟。

    我建议您在3V 时尝试将内部 DCO 设置为16MHz。

    我也对其他答案很好奇。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我参考了数据表、但感到困惑。 我使用的是内部 DCO、而不是外部时钟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    有关安全操作、请参阅数据表中的图1。 16MHz 系统时钟(MCLK)的建议电压为3.3V。 您的 DCO 可以在该频率为3V、但您需要在馈送到 MCLK 之前对其进行分频、以便在规格范围内运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jace。 因此、我可以在16MHz、3V 时运行 DCO、但为了驱动 CPU 内核、我需要3.3V。  如果我没有3.3V 电源、我需要将 16MHz DCO 频率下分频到安全工作区。 没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vishal、

    该特定器件的正确位置。 我在答覆中所指的表格,是你在系统频率方面应遵循的。