主题中讨论的其他器件:MSPWARE
各位专家:
我之前在5528设计中使用过与5529LP 相同的谐振器、并且能够在工厂流程中利用 USB BSL 编程。 该谐振器是 Murata 的 CSTCR4M00G15L99-R0、不符合 REACH。 我将最新设计迁移到 AVX 的 PBRV4.00MR50Y000、这是一种符合 REACH 标准的替代方案。 当我接收到我的第一个原型并使用这个新谐振器时、在 USB BSL 模式中无法识别电路板。 我使用 SBW 刷写了电路板、USB 功能正常工作。 后来、我取了其中一个原型、并将其 AVX 谐振器替换为旧的 Murata 谐振器。 我没想到这会是一个问题、但事实证明、该电路板现在可以在 USB BSL 模式下与 Murata 谐振器一起工作。
您能否解释一下为什么 USB BSL 将与一个4MHz 谐振器一起工作、而不是与另一个4MHz 谐振器一起工作? 请记住、电路板在刷写后可与两个谐振器配合使用。
您是否建议使用与 USB BSL 兼容的 REACH 谐振器?
谢谢、
任