请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 我正在尝试向 MSP430发送一个信号、并使用捕获模式中的计时器 A 记录上升沿和下降沿的时间。 我将信号连接到 P7.3、即 TA4.1 CCI1B、该信号应从 CCR1输出时间。 我查看了 ta0_capture 的示例代码、并认为如果我将所有表示 TA0到 TA4的实例都更改为有效、但似乎没有感应到任何内容。 有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试向 MSP430发送一个信号、并使用捕获模式中的计时器 A 记录上升沿和下降沿的时间。 我将信号连接到 P7.3、即 TA4.1 CCI1B、该信号应从 CCR1输出时间。 我查看了 ta0_capture 的示例代码、并认为如果我将所有表示 TA0到 TA4的实例都更改为有效、但似乎没有感应到任何内容。 有什么建议吗?