This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F235:MSP430F235应用问题

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/723068/msp430f235-msp430f235-application-questions

器件型号:MSP430F235

大家好、

我的客户正在使用 MSP430F235、但有一些问题需要再次确认、感谢您的支持。

如果它们没有设置 SVSCTL、那么默认欠压电压是多少?

2.客户可以在哪里设置合适的 SVSCTL? 以及如何通过软件设置 SVSCTL?

3.客户可以在哪里读取 SVSCTL 的值? 它是否可以从 IAR 寄存器中读出?

4.在适当的欠压配置下,加电和断电期间的复位时间是否会更安全?

 

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    请查看数据表以了解默认的欠压电压。 这可以在部分标题 POR 和欠压复位(BOR)表中找到。 BOR 电压不随 SVS 设置而改变。 BOR 的更多说明也可在数据表的图9中找到。

    要在复位后设置寄存器的默认设置、请查看器件的用户指南、导航至讨论相关外设的部分、然后导航至寄存器定义。 在本例中为第9.3-1节。 在这里、您可以看到 SVS 默认处于关闭状态、并且直到应用程序更改此设置(通常在器件的初始设置期间)才处于非活动状态。 这也可以在图12的数据表中看到。

    调试时、当然可以在 IDE 中查看所有寄存器。

    有关 SVS 的用途、请参阅用户指南中的第9.2节。