This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6922:使用 LCD 模块(4路复用模式、无电荷泵、外部电阻器)

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682151/msp430fr6922-using-the-lcd-module-4-mux-mode-no-charge-pump-ext-resistor

器件型号:MSP430FR6922

团队、

您能解释一下我们需要检查什么(寄存器设置等)来使用外部电阻分压器启用 LCD 模块吗? 我们的客户希望在不使用电荷泵的情况下使用4路复用模式。 到目前为止、我们无法打开 LCD。 下面您可以看到当前设置:

非常感谢你的帮助。

此致、
Bartosz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我认为对于这个运行模式、寄存器配置是正确的。
    由于客户选择了 ACLK、他们能否确认此时钟以32KHz 运行?
    您是否知道它们为电阻梯使用的电阻器值以及电压源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    谢谢你。 其他反馈如下:

    电阻值为1、5M Ω。
    如果在没有外部电阻器的情况下使用 LCD、则显示屏会很好地显示纯字符。
    如果 LCD 与外部电阻器一起使用,显示屏也会显示字符,但会显示一些错误的显示段(实际上不应该看到的段),则应该显示的某些显示段只会部分显示。 这不是电源电压问题、已尝试不同的电源电压、问题仍然存在。

    此致、
    Bartosz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当为特定 LCD 显示屏使用外部电阻器时、这听起来可能是电阻器值或驱动频率之间的不匹配。

    您可以在应用手册 SLAA654A中找到更多信息。

    此外、本应用手册 SLAA272A 还将有所帮助、因为它详细介绍了如何为给定显示屏计算正确的电阻值。

    请告诉我这是否解决了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。