This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:使用 REFO 代替音乐调谐器的 XT1

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722644/msp430fr2311-using-refo-in-place-of-xt1-for-music-tuner

器件型号:MSP430FR2311

我正在考虑使用 REF0代替 XT1晶振来执行我正在进行的音乐调谐器项目。 调谐器要求采样频率精度为~0.05%的极高精度。 我正在考虑使用在室温下精度为1%的 REF0定时器。  

我有一个 LDO 的固定3.3V 输出、以~1%的精度馈送 MCU 的 VCC;因此输入电压相对固定。 该器件还具有一个温度传感器、当环境温度在0至45°C 之间变化时、我可以通过监测该传感器来补偿 REFO 的温度系数。

我想知道、对于每个器件、如果我测量 REFO 的频率并补偿采样算法中可能出现的1%误差、这在器件的整个寿命期间是否稳定。 换句话说、我将使用 SBW 来检查 REFO 输出、然后重新编程以调整所测量的确切频率、 此外、在对每次加电的音频进行采样之前、测量温度以补偿频率的温度变化、是否能够可靠地获得精度在0.05%以内的稳定采样频率。

此致、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该器件已经针对温度进行了补偿。 假设您的稳压器消除了2%的电压变化、您仍然会有7%的变化。

    您正在尝试通过移除晶体来实现什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试通过移除晶体来降低 BOM 成本并节省布板空间。

    我假设-3.5%至+3.5%的变化是由温度变化+电压变化所致。 我假设我可以消除电压变化、如果我通常在0°C 至45°C 的温度范围内使用该器件、则温度变化非常小。 然后、我在25C、3V 时的精度为1%:

    我假设这是由工艺变化引起的、无法从器件中完全进行出厂修整。 如果我测量此变化并相应地调整程序、变化是否恒定?

    换言之、如果我在 25C、3V 时测量32700 (而不是32768)作为 REFO 的频率。 该频率是否会在该特定器件的整个寿命期间始终保持在32700的温度和电压相同?

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    对于下面的问题、我将与产品团队再次核实并回复。  

    我假设这是由工艺变化引起的、无法从器件中完全进行出厂修整。 如果我测量此变化并相应地调整程序、变化是否恒定?

    换言之、如果我在25C、3V 时测量32700 (而不是32768)作为 REFO 的频率。 该频率是否会在该特定器件的整个寿命期间始终保持在32700的温度和电压相同?

    BTW、您需要的时钟源的频率是多少? 您的应用的低功耗要求如何? 是否可以使用比 REFO 精度更高但功耗更高的片上其他时钟源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当谈到 BOM 成本和电路板空间时、我的问题是:
    需要生产多少台设备?

    您的问题:如果我测量此变化并相应地调整程序、该变化是否恒定?
    您假设此变化来自工艺变化。
    这意味着您需要对每个特定器件进行校准并调整程序。

    请将 BOM 成本和布板空间节省与校准和程序调整进行比较(假设每个器件都有单独的常数)。

    答案是晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    请查找我的意见:

    我假设这是由工艺变化引起的、无法从器件中完全进行出厂修整。 如果我测量此变化并相应地调整程序、变化是否恒定?换句话说、如果我在25C、3V 时测量32700 (而不是32768)作为 REFO 的频率。 该频率是否会在该特定器件的整个寿命期间始终保持在32700的温度和电压相同?

    [Wei]- 理论上、它应该在相同的电压和温度下保持相同的频率。 但 TI 尚未对此条件进行测试、因此无法保证数据表中未列出的参数。

    另一方面、在器件运行时、不能将其温度保持在相同的值上。 以便您不能忽略温度的影响。

    您可以使用内部温度传感器 进行监控、以补偿 REFO 的温度系数。 但请记住、您从内部温度传感器获得的温度值仍然存在违例。 此外、REFO 频率温度和电源电压漂移参数(dfREFO/dT 和 dfREFO/dVCC)是数据表中的典型值、其中也给出了这些值的注释。 所有违规行为都会影响薪酬结果。

    您的解决方案可能很难获得0.05%的精度。

      

    另一方面、正如 Tomasz 所说、我还建议在您选择解决方案时考虑总成本。