This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5326:SPI 3线模式连接

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680877/msp430f5326-spi-3-wires-mode-connection

器件型号:MSP430F5326

大家好

我在我的新项目中使用 MSP430F5326

我使用它来连接具有3线 SPI 连接的传感器

请使用 MCU 的 SPI 引脚帮助我将 MSP 连接到传感器

我发现这适用于 PIC 控制器、我是否可以应用于 MSP430?

谢谢

Ryder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryder、

    参考 MSP430F5xx_6xx 用户指南、 有一个显示建议连接的图示。

    您能告诉我您正在使用的传感器的更多信息吗?  您可能只需要连接 UCxSIMO、UCxMISO 和 UCxCLK 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    IM 在 SPI 3Wire 模式下使用博世的 BME680

    谢谢
    Ryder
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是正确的、但我认为您不需要 MISO 上的电阻器(因为它无论如何都是高阻态)。

    我上次看,USCI 本身并不支持三线制的,没有机制让它绕线,所以我想你必须自己做。 最简单的方法可能是在字节之间为 MOSI 摆动 PxSEL、从而有效地使 MOSI 远离 USCI 以翻转线。

    我必须问:您的项目是否需要3线制? 考虑到 BME680可以执行4线制操作、似乎您是在努力实现这一目标的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anh、您好!

    是的、3线制连接应该可以正常工作。 对于 MSP430F5326、您可以在"4引脚"模式下操作它、这意味着您将 UCxSTE 引脚连接到 BOSCH 引脚。 也可以使用"3引脚"模式并通过通用 IO 引脚控制 BOSCH CSB 引脚。 我认为最好使用"4引脚"模式来简化它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryder、

    我将关闭此主题、因为自您上次回复以来已经有几天了、我假设您已经解决了您的问题。
    如果情况并非如此、并且您需要其他帮助、则可以重新打开同一个线程。