This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736A:MSP430F6736A

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722562/compiler-msp430f6736a-msp430f6736a

器件型号:MSP430F6736A

工具/软件:TI C/C++编译器

我的 RTC 中断在低功耗模式(LPM3)下不工作

我的 RTC 中断标志(RTCRDYIE)被启用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的描述、很难进行故障分析。 我有几个问题。
    1) 1)您是否启用了全局中断?
    2) 2)代码是否基于 TI 软件示例代码?

    另请参阅外设的代码示例 :dev.ti.com/.../

    此致、
    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复、

    我附加了部分代码、

    在睡眠模式下、我通过给定的指令禁用中断、

    并进入 LPM3模式、

    RTCCTL0_H = RTCKEY _H;//解锁 RTC_C 模块
    RTCCTL0_L &=~(RTCRDYIFG);
    RTCCTL0_L 和=~RTCRDYIE;//读取就绪中断
    RTCCTL0_H = 0;

    _bis_SR_register (LPM3_bits| GIE);       //进入 LPM3

    在电池模式下、我反复地从 LPM3模式中退出、

    启用 RTC 中断,

    _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);

    但在 LPM3模式下、RTC 中断不通信且 RTC 中断启用、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 RTC 是如何计时的?