This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E401Y:CCS/MSP432E401Y

Guru**** 2580575 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684464/ccs-msp432e401y-ccs-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、  

我正在尝试在 MSP432E401Y 中将 CC2640R2用作外设。 但现在  它只是蓝牙插件中支持的 MSP432P。

蓝牙插件何时支持 MSP432E4?  或者是否有人处理过此主题?

谢谢你。

此致

票价

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好票价、

    我们目前没有这种支持、但计划添加这种支持。 我将与内部团队核实、看看我们是否有内部版本的代码可供共享、或者至少有说明可让您添加此支持。

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好票价、

    我刚刚与团队进行了核对、我们目前没有任何代码可供分享。 您何时需要此方式?

    为 MSP432P4构建的库可与 MSP432E4配合使用、因为它们都具有相同的内核- Cortex M4F。

    就我所说、您可以选择为 MSP432P4构建的示例(如 PROJECT_ZERO)并进行以下更改:

    /*
    *在
    *不*使用 NDK TCP/IP 堆栈的应用中需要以下(弱)函数定义:
    */
    #if defined (__IAR_systems_icc_)
    __weak ndk_hookInit (int32_t id){}
    #elif defined (__gnt__)&&!inti (t_hookit
    ){#int32_int32_t ndind_it_intu_intu_(#define_int32_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_intu_(#
    
    
    
    

    如果这不起作用、请告诉我们!

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    非常感谢。

    我的硕士论文需要这个。 因此、越早越好。
    今天我将试一下、并告诉您它是否起作用。

    此致、
    票价
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    非常感谢。 David 联系了我。

    此致、
    票价