This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2422:最大工作电流消耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684914/msp430fr2422-max-active-current-consumption

器件型号:MSP430FR2422

大家好、团队、

我的客户正在尝试估算 MSP430FR2422的最大工作电流消耗。  表5.4提供了几个典型值和几个最大电流值。

您是否有任何其他数据或指南来帮助估算1MHz/8MHz 时钟速率下大量器件上的最大工作电流消耗?

谢谢!

此致、
Keith N.
AFA OD/WPA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我们没有数据表中发布的其他数据。 我建议使用85C 时的典型值进行近似估算。