This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP-FET:MSP-FET 问题

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F6736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/684642/compiler-msp-fet-msp-fet-issue

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: MSP430F6736EVM430-F6736

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

2014年和2018年 MSP-FET 产品之间有何差异?

我们测试了以下有关 MSP-FET 14引脚 JTAG 连接器的问题。

2014版引脚4在使用外部 VCC 时可用作开路、但2018版引脚4需要使用连接来连接目标板 VCC。

EVM430-F6736 -用于2014 MSP-FET 计量板的 MSP430F6736 EVM 可使用内部 VCC 进行连接以进行调试、但 2018 MSP-FET  需要使用外部 VCC。

谢谢

HC.Huang