This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:如何知道无线电在主设备中完成 Tx?

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719551/cc430f5137-how-do-i-know-the-radio-is-done-tx-in-my-main

器件型号:CC430F5137

这个真的很容易! 喜欢免费糖果

似乎主代码中的 GIE 被无线电触发、而不是外设引脚上的中断(我想要的)。 我可以在无线电 Tx 的示波器上看到我的功率下降、环路中没有其他内容、Tx 将在 INT 开始运行之前连续重复。 这是有道理的、CC430中的无线电是单独的、因此我在主程序中添加了10ms 的延迟、并且重复停止... 但这是令人兴奋的。  

一种更好的方法可能是启动无线电、然后执行一些计算(花费比 Tx 更长的时间)、然后进入睡眠状态、等待新的外设中断... 某种协处理器方法。 但最好在 main 中知道何时完成该操作、或者忽略 main 中的无线电 GIE 标志以防止误触发。  

供参考、在下面的例子中、我的中断被减慢至仅250ms、以查看发生了什么。 我希望只能看到1个 Tx 脉冲、背靠背的脉冲不多(底部没有延迟)。

谢谢!

while (true){

P1IE |= BIT1;// P1.1中断被启用。 端口1 ISR 中的标志被复位
_bis_SR_register (LPM3_bits + GIE);//正在使用 LPM0、为什么不能更难睡眠?
P1IE &=~BIT1;// P1.1中断被禁用

LoadRadio();// Tx 数据

//在此处添加~10ms 延迟(带辅助)可阻止上述 GIE 重新触发。 Tx 无线电的时间似乎约为7.5ms (似乎很长、无线电速度慢?)

#pragma vector=Port1_vector
_interrupt void Port_1 (void){
switch (__evo_in_range (P1IV、0x04)){
情况0x00:中断;//无中断挂起
情况0x02:中断;//中断源:端口1.0中断;中断标志:P1IFG.0;中断
情况0x04://端口1.1中断;中断标志:P1IFG.1
  //P1IE &=~BIT1;// P1.1中断被禁用
  P1IFG &=~BIT1;
  _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);
断开;//引脚2
//case 0x06:break;//引脚2
默认值:break;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    很难根据您的代码来说明需要更改的内容。 我建议查看我们有关 CC430的应用手册、其中介绍了如何对该器件进行编程。 可在以下网址找到: http://www.ti.com/lit/slaa465

    应用手册还引用了示例代码、可在以下位置找到: http://www.ti.com/lit/zip/slac525

    CC430可用于 LPM0至 LPM2。 使用 LPM3和 LPM4时、请确保遵循 UG 的建议

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请为解决您的问题的帖子选择"已解决"、以便关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre