This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:带/不带外部晶体的 LPM3.5电流

Guru**** 2558390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721882/msp430fr2433-lpm3-5-current-with-without-external-crystal

器件型号:MSP430FR2433

MSP430FR2433数据表指定了使用外部32768晶体时的 LPM3.5电流为730nA。

LPM3.5是否可以使用内部振荡器而不是外部 XTAL?

在这种情况下、电流消耗是否与使用外部 XTAL 相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LPM3.5中唯一可用的内部振荡器是 VLO。 VLO 的典型频率为10kHz、不是很精确。 因此、如果您在 LPM3.5中需要具有内部振荡器的精确时基、则需要在 VLO 上运行软件调整例程。 查看下面的应用报告、了解如何执行此操作。

    http://www.ti.com/lit/slaa693

    VLO 功耗极低。 具有 VLO 的 LPM3约为1000nA。 LPM3.5将更低。 我希望功率与晶体相当。

    Walter